This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:eZdsp 28335插座版本中的接触问题

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1451511/tms320f28335-contact-problem-in-ezdsp-28335-socketed-version

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

    最近、我们购买了3个 eZdsp F28335插槽版本。 我们当时已经在实验室中使用 LaunchPad 28379d、但由于外部存储器的存在、我们优先使用 eZdsp、因为我们考虑存储装置的多条电压和电流曲线。
    在首次测试中、我们注意到存储曲线中的误差(尖峰)与示波器信号相比没有意义。 然后、我们验证了某些数据线路在读取特定位时出现错误。
    所有3个装置都存在故障、但两个装置在清洁插座触点后恢复正常工作。 但是、第三个单元在两个数据路径(低位字节)中仍然存在问题。
    为了解决这个问题、我们对每个浮点数据写入两次、第二次将低位字节移位到高位。 我们使用 Code Composer 将曲线传输到计算机、然后使用通过移位来恢复曲线的程序。 除了保存曲线时出现延迟外、此策略还会消耗更多内存。
    是否有人遇到过类似的问题? 是否有办法解决此问题? 由于接触故障、很难考虑报废昂贵的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前没有听说过这个问题、但如果插座被广泛使用、也就不会让我感到奇怪了。 遗憾的是、制造 eZdsp (Spectrum Digital)的公司已停止运营。  如果您能够获取新的套接字、则将其切换掉可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些插座的 使用并不广泛。 在我们的实验室中、未对 DSP 芯片造成损坏。 设备从一开始就出现了问题。 我们打开了插座、清洁了触点、并解决了某些装置的问题、但其中一个装置仍然存在问题。 在与我们合作的另一个实验室接触时,他们说,他们在几个插座单元中有问题,并将其替换为其他设备,例如 launchpad。  TI 器件性能出色、但内部 RAM 存储器对于许多应用来说体积很小。 举例来说、如果德州仪器(TI)提供一种小型电路板来扩展 LaunchPad 版本的 RAM、那将会很有意思。  遗憾的是、我认为我选择 eZdsp 插座版是个错误、而解决方案是不可行的。 我认为迁移到 LAUNCHXL-F28379D、设计一个用于扩展其存储器的电路板可能会更好。