This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C-Q1:is05_motor_id–适用于自有电路板的电机参数识别

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800137, BOOSTXL-DRV8323RS, BOOSTXL-DRV8323RH, BOOSTXL-3PHGANINV, DRV8329AEVM, DRV8316REVM, TMDSCNCD280039C, TMDSCNCD280025C, TMDSCNCD2800157, TMDSCNCD2800137, TMDSADAP180TO100, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1451717/tms320f280025c-q1-is05_motor_id-motor-parameters-identification-for-own-board

器件型号:TMS320F280025C-Q1
主题中讨论的其他器件:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WARE

工具与软件:

您好!

我目前使用的是 F280025C-Q1、Allegro 栅极驱动器和单分流器。

我们的系统采用24V 电压、想要获得正确的电机 ID (使用 EVM 获得)。

1.是否只需单个分流板就能获得正确的电机变量?

2.如果是、那么是否可以在我自己的电路板(而不是 EVM 电路板)中运行该实验?

3.如何将 is05_motor_id 实验迁移至一个工作项目(电机正常运行、代码结构类似于实验代码)

提前感谢您。

BR

最小 OH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1. 是否有可能仅使用单个并联板获得正确的电机变量?

    否 识别功能不支持单分流器。

    Unknown 说:
    2. 如果可以、则是否可以在我自己的电路板(而不是 EVM 电路板)中运行该实验?

    如果您自己的电路板也可以使用三个分流器。

    Unknown 说:
    3. 如何将 is05_motor_id 实验迁移至一个有效项目(电机正常运行、代码结构类似于实验代码)

    请查看实验室用户指南、其中包含介绍迁移的章节。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否给我提供访问介绍迁移过程的实验指南的 URL?

    我所拥有的实验指南似乎没有这些内容。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们提供了一个软件 FAST 库、可以在所有具有 FPU 的 C2000器件上使用 FAST 支持 InstaSPIN。 您可以参看电机控制 SDK 中较新 C2000器件的相关实验。 当前 MCSDK 中提供了通用电机控制实验室、该实验室可以支持用于 BLDC/PMSM 驱动器的一组硬件套件和控制算法。 这些套件包括 LAUNCHXL-F280025CLAUNCHXL-F280039C、  带 BOOSTXL-DRV8323RS 的 LAUNCHXL-F2800137 、BOOSTXL-DRV8323RH 、DRV8353Rx-EVM、   用于低压电机的 BOOSTXL-3PHGANINV、DRV8316REVM 或 DRV8329AEVM 逆变器板(最大值:100Vdc)。    带有 TMDSHVMTRINSPIN 逆变器板的 TMDSCNCD280025C、TMDSCNCD2800137、TMDSCNCD2800157或 TMDSCNCD280039C 以及 用于高压电机的 TMDSADAP180TO100 (最大350Vdc)。 控制算法包括采用 FAST 的无传感器 InstaSPIN-FOC、采用 eSMO 的无传感器 FOC、采用增量编码器的含传感器 FOC、采用霍尔传感器的含传感器 FOC。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    通用项目和实验用户指南: https://www.ti.com/lit/spruj26

    文件夹下的示例实验项目:C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor 200241_SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x

    或                                                        C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28003x

    或                                                        C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f280013x

    或                                                        C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f280015x