This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:C2000微控制器论坛

Guru**** 2619435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453509/tms320f28335-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

TI CCS 支持、

我尝试连接到 XDS560v2-USB、虽然电路板上有电源(LED 指示灯很明显)、但控制器无法连接:

我在连接到目标时遇到错误。  检测断电情况且用户必须打开电源。

通电由 LED 证明。

这是因为之前已经编程过 FPGA 或重新配置了 FPGA 吗?

我刚刚进行编程、根本不需要 CCS v6上的许可证、因此我是否需要获得 CCS 许可?

在哪里指定要加载的十六进制文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    您的硬件连接到什么样子? 这是我们的 EVM 之一还是定制电路板?

    如果使用定制板、您能否提供板载 JTAG 接头的原理图、以便我验证硬件引脚排列。 另外、是否隔离调试信号?

    对于.ccxml 文件、您是创建自定义目标配置文件、还是使用 SDK 中的目标配置文件?

    此致、

    Peter