This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:我可以在直流/直流运行时更改直流/直流频率吗?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02000, PMP23126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1446675/tms320f280039-can-i-change-dcdc-frequency-when-dcdc-is-operating

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:TIDM-02000C2000WARE

工具与软件:

您好!

我将开发 PSFB 直流/直流转换器作为参考 TIDM 02000。

我想知道直流/直流转换器运行时的频率变化方法。

前面讲过、如果 EPWM 设置 th 影子加载模式、则在直流/直流运行时、直流/直流频率可能会发生变化。

在 TIDM 02000固件中、ePWM 设置为直接加载模式。

 

在直流/直流运行期间、是否存在直流/直流频率改变方法?

此致、

金相模

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sangmo、

    在 TIDM-02000 PSFB 直流/直流转换器 参考设计中、使用峰值电流模式控制来实现控制。 在此控制中、使用内部模拟比较器子系统 CMPSS 实现内部电流环路。 在这种方法中、比较器将基准斜坡与测量电流进行比较、当测量的电流大于基准时、它会生成逐周期跳闸、从而关闭滞后桥臂的 ePWM、该滞后桥臂相对于超前桥臂以180度的相移运行。 主桥臂在固定频率下工作。 这样做将控制提供基准电流所需的相移。 考虑到此控制操作的性质、它不能是影子、操作必须 是即时的。  

    降频模式方面、它仅用于提高轻负载下的转换器效率。

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit。

    感谢您的答复。

    感谢您的解释、我理解得非常好。

    有降频模式吗?  您能详细解释一下方法吗? (请告诉我如何修改固件)

    我认为、如果直流/直流开关频率 可以降低、直流/直流开关频率可以提高。

    我发现在负载动态状态下电压调节效果很好的方法。

    所以我要 在负载动态状态下更改直流/直流开关频率。

    此致、

    金相模

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangmo、

    在 DPSDK 中、如果您引用的是 C2000PIDM_SDK_5_02_00_00或更早版本、则会 发现存在一个  基于 Ware_Digital 02000的参考 PMP23126、它的同步整流方案略有不同。  中介绍了降频模式运行实现和参考代码。 请安装该版本并参考该 CCS 工程和软件文档、以了解如何实现它。 如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Sumit