请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 工具与软件:
您好!
我正在使用 SPI 与这些配置,因为我有更多的片上想要通过 SPI 通信,并想控制我要与哪个芯片通信。
我在下图中使用了自定义配置

如果我想与芯片通信、并将其片选连接到 GPIO33、如下图所示

这就是正确生成时钟的结果、如黄色 SCOP 所示

但在 整个时钟脉冲间隔期间、GPIO33必须关闭、如下图所示

那么、问题是、如何在时钟间隔期间关闭 GPIO33并在 SPI 完成后再次开启?