This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:InstaSPIN 支持

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P550SJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1448453/tms320f28p550sj-instaspin-support

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

嗨、

在 TMS320F28P550SJ 的说明中、不声明其支持 instaSPIN:

但是、该功能列表显示它支持:

在数据表中、具体取决于:

我想知道什么是对的,什么是错的,在这种情况下 PN 应该是什么,请。

我非常感谢您能提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INSTASPIN 可在 F28P550/559系列中的所有器件上使用。  我认为器件识别寄存器不正确、这些器件在此字段中的值为"2"、而上表中显示的值为"1"。  我会提交一个错误以修复文档、但所有器件都支持 INSTASPIN。

    此致!
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

    在 MotorControl SDK 5.03中、我看到了大量快速库(如果我正确理解- InstaSPIN)。

    区别是什么?我应该在何时使用它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、所有这些都是 INSTASPIN。  我认为这些只是开始的示例、我需要让软件的一些人来评论每个示例的预期应用。

    此致!
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些是 FAST 无传感器算法的预构建库。 以前的 C2000器件在 ROM 中有库版本、但 F28P55x 没有。 您必须存储和使用 FAST 库的软件版本。

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么我应该使用哪个文件? 这些文件来自 MotorControl SDK 5.03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已在此处回答、结束该主题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1452443/tms320f28p550sj-fast-lib

    谢谢!

    Kevin