This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:未连接至目标。

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, BOOSTXL-DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1451597/launchxl-f28069m-no-connection-to-target

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8301

工具与软件:

CCS 20.0.0安装结束、未显示错误。 我已通过 USB 插入 LaunchPad。 它开始闪烁、但 CSS 无法识别器件("未检测到兼容电路板-请连接您的电路板")。

设备管理器显示 XDS100 USB 类(COM6)和串行 USB 器件(COM4)。 德州仪器(TI)降压探头 XDS100类辅助端口和 XDS 100类调试端口也可在器件管理器中看到。

我已插入一个 eZ430-RF2500目标器件、但是它也无法被识别。

请提供解决方案。

安装日志显示这些行(我刚刚复制了一组看起来可疑的行。)

[16.
:29:51] CCS_INFO: Writing C:/ti/ccs2000/ccs/eclipse/ccs.properties
执行 C:\ti\ccs2000\ccs\ccs_base\EMULAT~1\drivers\msp430/DPInst/DPInst64.exe /q /sa /lm /path C:\ti\ccs2000\ccs\ccs_base\EMULAT~1\drivers\msp430\USB_CDC
脚本退出代码:256

脚本输出:
 

脚本 stderr:
 程序以错误退出代码结束

运行 C:\ti\ccs2000\ccs\ccs_base\EMULAT~1\drivers\msp430/DPInst/DPInst64.exe /q /se /sa /lm /path C:\ti\ccs2000\ccs_base\EMULAT~1\drivers\msp430\USB_CDC 时出错:程序以错误的退出代码结尾
执行 C:\ti\ccs2000\ccs\ccs_base\EMULAT~1\drivers\msp430/DPInst/DPInst64.exe /q /sa /lm /path C:\ti\ccs2000\ccs\ccs_base\EMULAT~1\drivers\msp430\USB_EZ~1
脚本退出代码:256

脚本输出:
 

脚本 stderr:
 程序以错误退出代码结束

运行 C:\ti\ccs2000\ccs\ccs_base\EMULAT~1\drivers\msp430/DPInst/DPInst64.exe /q /se /sa /lm /path C:\ti\ccs2000\ccs\ccs_base\EMULAT~1\drivers\msp430\USB_EZ~1:程序以错误退出代码结束
执行 C:\ti\ccs2000\ccs\ccs_base\EMULAT~1\drivers\msp430/DPInst/DPInst64.exe /q /sa /lm /path C:\ti\ccs2000\ccs\ccs_base\EMULAT~1\drivers\msp430\USB_FE~1
脚本退出代码:256

脚本输出:
 

脚本 stderr:
 程序以错误退出代码结束

运行 C:\ti\ccs2000\ccs\ccs_base\EMULAT~1\drivers\msp430/DPInst/DPInst64.exe /q /se /sa /lm /path C:\ti\ccs2000\ccs\ccs_base\EMULAT~1\drivers\msp430\USB_FE~1时出错:程序以错误的退出代码结束
[16:29:53] ccs_info:运行 C:/ti/ccs2000/ccs/eclipse/ccs-server -nosplash -clean -data C:\ti\ccs2000/ccs/install_logs -application com.ti.ccs.initialize
运行 C:/ti/ccs2000/ccs/eclipse/ccs-server.
执行 C:/ti/ccs2000/ccs/eclipse/ccs-server -nosplash -clean -data "C:\ti\ccs2000/ccs/install_logs"-application com.ti.ccs.initialize
脚本退出代码:0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能查看这个应用手册吗?  https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    您还可以先尝试使用 CCS 进行调试吗?

    谢谢!

    Ben Collier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    很遗憾、您提供的链接没有帮助。 所以我停止了尝试让 CSS (版本20.0.0)在我的电路板上运行。

    句子"您是否还可以首先尝试使用 CCS 进行调试?" 困惑我,因为我使用了 CSS (版本20.0.0 )。  您的意思是使用旧版本进行测试吗? 嗯、我做到了。

    我下载了 CSS 12.8.1。 在此版本中、我可以访问板。 搜索一个可在我的器件上运行的项目并进行了很多次尝试后、我终于成功加载了"bLDC_sensorless"项目。 我可以将其加载到板上并运行它(不知道该程序是否可以真正地使电机旋转。 我  还没有连接电机)。 但是 、由于该计划是为 DRV8312-EVM 设计的、我没有、我认为用电机进行测试不会成功。  :-(

    这让我想起了我的下一个问题:

     我可以使用什么软件作为开发 BLDC 电机驱动器的起点? 我有一个 LAUNCHXL-F28069M 和一个 BOOSTXL-DRV8301。 我得到的印象是这可能是一个糟糕的组合、因为这些电路板似乎没有软件支持。 对吧? 我很高兴错了。 如果是、请提供指向我可以下载并运行的软件的链接。 如果没有与我的系统相匹配的软件、 那就很棒了、如果你能给我一些提示、说明我可以使用哪个项目、并也许更改一些定义文件来匹配我的电路板布局图。  

    提前感谢您的建议。

    此致、

    Marc Ihle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    语句"您还可以先尝试使用 CCS 进行调试吗?" 困惑我,因为我使用了 CSS (版本20.0.0 )。  您的意思是使用旧版本进行测试吗? 嗯、我做到了。

    抱歉、我误读了您的帖子、尽管您使用的是命令行工具。  

    我不认为我们有适合这种电路板组合的解决方案。 我们对 F2802x 这样做、我认为迁移到 F2806x 将很容易。

    为什么要使用这些板? 我认为使用我们一些较新的器件会容易得多、在以后您将获得更好的支持。

    此致、

    Ben Collier