This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:无法与 XDS110搭配使用

Guru**** 2619655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453064/tms320f28377d-cannot-work-with-xds110

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

你(们)好

客户现在将其仿真器从 XDS100V3更新到 XDS110目标 MCU 是 F28377DZWTT、它与 XDS100V3一起运行良好、但 CCS 始终报告 XDS110的-233问题、我使用2种 XDS110、LP 上的 XDS110和 ISO-XDS110、附加是客户的 JTAG 端口硬件设置、下面是调试进度:

LP 上的 XDS110:

我将 GND TMS 和 TCK 连接到 XJ1引脚12/1/11、将 ccxml 设置为 cJTAG 2线高级模式、将 CLK 降低到1MHz、点击"test connection"、点击"CCS report-233 error"。

将 GND TMS 和 TCK 连接到 XJ1引脚12/1/11、并使用先前的设置将 XJ1引脚2 TRST 拉至3.3V、 依次点击"TEST CONNECTION"、"CCS REPORT -233 ERROR"。

将 GND TMS 和 TCK 连接到 XJ1引脚12/1/11、将 XJ1引脚2 TRST 拉至3.3V、将 TRST 电阻器替换为10k Ω、点击"test connection"、CCS 报告-233错误。

ISO-XDS110:

我将带有 XJ1引脚5的3.3V 电源连接到 IO_TGT_V 为隔离器加电、并看到红色 LED 是否亮起

将 S1切换到 cJTAG 并将 GND TMS 和 TCK 连接到 XJ1引脚12/1/11、 将 CCXML 设置为 cJTAG 2线高级模式、将 CLK 降低到100kHz、 CCS 报告-233错误。

将 S1切换到 cJTAG、将 GND TMS 和 TCK 连接到 XJ1引脚12/1/11、将 XJ1引脚2 TRST 拉至3.3V、将 TRST 电阻器替换为10k Ω、 将 CLK 降低至 100kHz、点击"测试连接"、"CCS 报告-233错误"。

 将 S1切换到 cJTAG、 将 GND TMS 和 TCK 连接到 XJ1引脚12/1/11、将 TRST 保持为0V、将 TRST 电阻器替换为10k Ω、 将 CLK 降低到 100kHz 、点击测试连接、CCS 报告-233错误。

将 S1切换到 JTAG 并将 TMS TCK TDI TDO 连接到 XJ1引脚1/11/3/7、 将 XJ1 PIN2 TRST 拉至3.3V、将 TRST 电阻替换为10k Ω、 将 CLK 降低至 100kHz、点击 TEST CONNECTION、CCS 报告-233错误。

将 S1切换到 JTAG 并将 TMS TCK TDI TDO 连接到 XJ1引脚1/11/3/7、将 TRST 保持为0V、 将 TRST 电阻替换为10k Ω、 将 CLK 降低至 100kHz、 点击测试连接、CCS 报告-233错误。

我还将 ISO-XDS110与 F280039LP 和 F280049LP 连接、 它可以在 cJTAG 2引脚模式下正常工作。

然后我检查了 XDS110 14引脚和 XDS100V3 14引脚的引脚分配、似乎没有 TCK_RET 和 TRST、是否有什么需要注意?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    F28377需要 TDI、TDO、TMS、TCK、TRST 信号来支持 JTAG。  

    它不支持 cJTAG、只有4引脚 JTAG。

    此致、

    Ben Collier