This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:错误

Guru**** 2620575 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1447032/tms320f280039c-erorr

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我不 使用 示例和调试  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是错误。 请尝试选择"确认"、然后验证您是否能够在 SysConfig 中打开该文件。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放电  

    它显示以下错误: 

    . 德州仪器(TI) XDS110 USB Debug Probe_0/IcePick_C_0初始化仿真器时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能有一个或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 可以使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110目录中的 xdsdfu 实用程序更新固件和序列号。 查看...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hieu、

    我将打电话给 CCS 专家来帮助解决这个问题。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的时间、请查看应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    此致、

    Ben Collier