This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:在 F28379D MCU 上读取文本文件

Guru**** 2619665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1452061/launchxl-f28379d-reading-text-files-on-f28379d-mcu

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

你(们)好

我目前正在与合作 F28379D 微控制器实现的 Code Composer Studio (CCS) 我需要在我的项目中读取一个文本文件。 我对 MCU 如何读取文本文件以及系统正确处理此类文件所需的格式存在一些问题

此致、

Tasmiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="603981" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1452061/launchxl-f28379d-reading-text-files-on-f28379d-mcu "]我需要在项目中阅读一个文本文件。 我对 MCU 如何读取文本文件以及系统正确处理此类文件所需的格式有一些疑问[/QUOT]

    我不确定我是否理解这个问题。 您是否希望在目标运行时使用 C I/O 读入文本文件? 您能否提供有关具体用例的更多详细信息?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望这封电子邮件能让您满意。 我目前正在处理一个使用 F28379D MCU 的项目、并创建了一个 UI、允许用户输入频率和占空比的值。 当用户填写字段并单击"提交"按钮时、应用程序将生成一个包含输入数据的文本文件。

    我正在寻求有关如何从 F28379D MCU 阅读此文本文件并使用此数据更新系统频率和占空比的指导。 对应的值应应用于相关元件、GUI 应相应地反映更改。

    您能帮助我了解集成此功能的最佳方法吗? 具体来说、如果有关于如何将 F28379D MCU 连接到文本文件以及实时更新相应值的建议、我将不胜感激。

    谢谢

    Tasmiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否考虑过使用像 GUI Composer 这样的程序来创建 GUI 以直接与目标交互、而不是使用中间文本文件馈送到正在运行的应用程序?

    https://dev.ti.com/about#default/gui-composer

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ACuj7Q0odqsz7xV.GhI98w__sdtoutilities__FUz-xrs__LATEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以建议使用 F28379D LaunchPad 读取文本文件的另一种方法吗? 此外、文本文件应该是什么格式、我该如何读取它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、可以向我们推荐一种使用 F28379D LaunchPad 读取文本文件的替代方法吗?

    我将提请器件专家注意该主题。 他们可以提供更好的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能否提供有关您尝试从文本文件中读取的信息格式的更多信息。 是否要将二进制详细信息加载到存储器中? 您是否在寻找简单的文件处理方法、将信息解析为文本文件的一部分? 如果是这样、我 想这 类似于在标准 C 中读取一个文件、但您需要使用 C2000特定的库来生成文件 I/O

    了解性质将决定我们可以提供何种类型的示例或参考、这很有帮助。

    此致、

    Ozino