This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TMS320F280049C 的 CLA 的固件调试

Guru**** 2620965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453499/tms320f280049c-fw-debugging-of-cla-of-tms320f280049c

器件型号:TMS320F280049C

工具与软件:

您好!

 我是来自 Liteon JPN 的 Nojima。

 我们想调试存储在 CLA 中的固件、但调试器似乎无法访问存储器。

 

 您能告诉我们如何调试存储在 CLA 中的固件吗?

BR. T. Nojima/Liteon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过在 CCS 的调试窗口中选择 CLA (它将使其变为粗体)、你应该能够将调试环境切换至 CLA。 此外、请确保将目标连接到 CLA 内核、并使用项目.out 文件加载 CLA 内核的符号。 您可以按照 此处链接的线程的第一个回复中介绍的步骤进行操作。

    此致、

    Delaney