This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:F280039C 控制卡原理图

Guru**** 2620575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1452828/tms320f280039c-f280039c-control-card-schematic

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280039CC2000WARE

工具与软件:

您好!

我将 F280039C  控制卡 与 Wolfspeed 25kW 三相逆变器  CRD25DA12N-FMC 一起使用。 我希望在运行设置的同时进行调试。

请告知我 F280039C 控制卡上的 DAC 输出引脚(如果可用)是什么。

您能否提供此控制卡(F280039C)的示意图?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 C2000ware 文件夹([C2000ware 安装]/boards/controlCARDs/TMDSCNCD280039C/Rev.B/MCU100B (001)_Sch.PDF)中找到 F28003x controlCARD 的原理图。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您让我知道。

    但是、我的安装文件夹中没有此类 pdf 文件。 请附上相关的 PDF 文件吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachith、您好!

    下面是 pdf:

    e2e.ti.com/.../MCU100B_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    此致、

    Delaney