This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CLA 存储器段.scratchpad 和.bss_cla zero 是否已初始化?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1451937/tms320f28388d-are-cla-memory-sections-scratchpad-and-bss_cla-zero-initialized

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

存储器段.scratchpad 和.bss_cla zero 是否已初始化?

该零初始化是否会在硬件上电后发生? 或者在输入 main 之前执行的代码中写入错误?

谢谢!  

Flurin.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flurin:

    scratchpad 和.bss_cla 只是 CLA 将使用的存储器段的指定。 链接器 cmd 文件指定此数据将放置在器件的 LSRAM 存储器中的位置、这意味着它们并不指内存的特定物理区域。 应该有一些关于 LSRAM 存储器初始化的信息会出现 在器件数据表中(链接在这里)。 如果您在查找此信息时遇到问题、我可以咨询 RAM 专家。

    此致、

    Delaney