This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:为什么闪存 API 会以浮点模式严格进入 NMI?

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453357/tms320f280039c-why-the-flashapi-will-enter-nmi-with-floating-point-mode-strict

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户 flashapi 输入 NMI。 当它们将 浮点模式从 strict (严格)转换为 relaxed (宽松)时、闪存 API 运行良好。

我的客户想知道原因吗?

此致

Anka Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关宽松与严格的说明、请参阅编译器用户指南的第2.3.3节:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AGX-cvOOd8TtvuQMTMIB7Q__CCSTUDIO-ACADEMY__RdkYJ-M__LATEST

    至于:  

    [quote userid="565380" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453357/tms320f280039c-why-the-flashapi-will-enter-nmi-with-floating-point-mode-strict 我的客户 flashapi 输入 NMI。 当 浮点模式从 strict (严格)模式转变为 relaxed (宽松)模式时、闪存 API 运行良好。

    器件专家可以最好地对此进行解释。

    谢谢

    Ki