This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D-Q1:TMS320F28386DZWTQ 电源树建议

Guru**** 2619475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453080/tms320f28386d-q1-tms320f28386dzwtq-power-tree-suggestions

器件型号:TMS320F28386D-Q1

工具与软件:

我想使用 TMS320F28386DZWTQ DSP 来驱动铁路应用的电机。 能否使用同一开关稳压器为安全应用生成3.3V 和1.2V 电源? 例如、TPS62441RQRR 是否 是合适的解决方案?  

另外、您能向我推荐一个电源/序列树和 DSP 的复位/监控电路吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    [quote userid="433983" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453080/tms320f28386d-q1-tms320f28386dzwtq-power-tree-suggestions 您能给我推荐一个电源/序列树吗

    这在上电的数据表规格中。  

    [quote userid="433983" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453080/tms320f28386d-q1-tms320f28386dzwtq-power-tree-suggestions 能否使用同一开关稳压器为安全应用生产3.3V 和1.2V 电源?

    我想这将取决于开关稳压器、让我再安排其他人进行检查。  

    此致、

    Ben Collier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 PMIC 对 MCU 进行电压/功率监控并根据需要进行复位监控、我们对用户没有建议。

    客户可以考虑使用 TI 的 TPS6538x 电源和安全配套器件在系统级进行电压监控。

    谢谢。