This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:SDFM 是可与快速电流环路搭配使用、还是 FCL 只能与 ADC 搭配使用。

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1450248/tms320f28377d-whether-sdfm-can-be-used-with-fast-current-loops-or-fcl-can-only-be-used-with-adcs

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

SDFM 是可以与快速电流环路配合使用、还是 FCL 只能与 ADC 配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也可以使用 SDFM。  在 FCL 示例工程中有一个使用 SDFM 而不是 ADC 的实现。

    谢谢!

    嘉兴市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jiaxin  

    感谢您的指导。 我已经找到   SDFM  FCL 示例工程、、但在查看源代码后、我还有两个问题。

    第一个问题:源代码中 SDFM 的 OSR 为128、这使得滤波器延迟达到9.6us、然后 ISR 计算让 PWM CMP 加载更晚、因此如此大的延迟也可以实现 FCL 的功能?

    第二个问题:PWM 中断增加了额外的500CNT (5us)延迟、如何得到值500。 这导致从电流采样点到中断触发点延迟为14.6us。 这是否会显著影响 FCL 性能? TI 是否使用 SDFM+FCL 测试了性能?

    文件中的代码:

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    您的计算结果是正确的。 通过 SDFM 进行采样会引入一定的延迟、该延迟由 SD ADC 的性质决定。 该延迟会增加从反馈信号到占空比更新的额外时序。 如果延迟是不可接受的、使用传统 SAR ADC 可以减少延迟时间。

    谢谢!

    嘉兴市