This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:DSP PWM 输出异常、重新写入程序以恢复正常

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453054/tms320f28p650sk-dsp-pwm-output-is-abnormal-refold-the-program-to-restore-normal

器件型号:TMS320F28P650SK

工具与软件:

PWM 输出异常。 在正常情况下、当 PWM1A 导通时、PWM2A 将不导通。 然而、曾经有一段时间、PWM2A 和 PWM1A 的电平在燃烧后相同、它们可以在断电后重新生成。 但在再次烧录同一个程序后、它恢复正常。 PWM1A 和 PWM2A 均通过 CLB 输出、它们在此处与 FAULT 信号逻辑集成。 芯片是 F28P65。 我可以问一下问题可能出在哪里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lixian:

    PWM2A 不会执行。

    "你说什么?

    并且它们可在电源故障后重新生成

    这到底是什么电源故障?

    [报价用户 id="635532" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453054/tms320f28p650sk-dsp-pwm-output-is-abnormal-refold-the-program-to-restore-normal "] PWM1A 和 PWM2A 均通过 CLB 输出、它们在此处与故障信号逻辑集成。[/QUOT]

    PWM1A 和 PWM2A 通过 CLB 输出、那么它是否不会直接连接到引脚?
    您是否可以绕过 CLB 并尝试直接输出 PWM 来查看这是否与 CLB 有关?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    1、PWM2A 不会导通。 这就是说、在正常情况下、在 PWM1A 的 PWM 波形输出期间、PWM2A 保持持续的低电平

    2、、在电源故障后可以重新生成。 其含义是、重新上电后可以重现异常现象、但重新烧录程序后、异常现象消失。

    3、PWM 模块和 CLB 的最终输出信号被逻辑连接。 PWM 不会直接输出到引脚。

    4、程序再次燃烧后,异常现象消失,我们目前正在努力重现。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我们知道您是否能够始终重现错误、并列出重现相同目标的步骤

    谢谢