This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:LCM 自检

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453590/tms320f2800156-q1-self-test-of-lcm

器件型号:TMS320F2800156-Q1

工具与软件:

如果执行 LCM 自检(设置 LCM_CONTROL。 STEN)且自检结果为 FAIL (LCM_STATUS。 STDONE = 1 (自检完成)、LCM_STATUS。 STPASS = 0 (自检失败)、这是否会触发 NMI 中断?

/BR

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    请参阅手册中的以下屏幕截图:  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问一下如何创建失败自检(LCM_STATUS、 STDONE = 1 (自检完成)、LCM_STATUS。 STPASS = 0 (自检失败)。

    /BR

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samuel、

    无法将错误注入自检序列本身...
    强制在 LCM 中出现错误只能通过比较器错误强制测试来完成。

    谢谢