This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:引导 ROM 操作说明

Guru**** 2620615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453952/tms320f28377d-boot-rom-actions-description

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

他们看到在运行时发生了复位、询问在什么情况下将 建立的详细信息、以帮助进行故障排除。

发生复位时、它们已在  引导状态位字段中看到15.14.11.10.9.8位被提升。

(1)。  Boot Status 中的第11位(引导 ROM 处理所有复位)意味着什么? 在 什么情况下将设置该位?

(2)。 查看所有位(15.14.11.10.9.8)、是否有任何位与复位相关?

(3)。 是否有任何错误寄存器可以检查复位源?

谢谢。此致、

Johnny

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    1. 位11 - 在所有 RESC (复位原因寄存器)处理后、这个位被置位。
    2. 其余方面、请让客户参考 TRM 第3.3章"复位"、其中包含有关 POR、XRS 和其他复位信息的说明。 以下 a、b 和 c 与复位密切相关。
      1. 15 -引导 ROM 处理 POR
      2. 14 - 引导 ROM 处理 XRS  
      3. 11 - 引导 ROM 处理了所有复位
      4. 10 - DCSM 初始化已完成
      5. 9 - 闪存引导已启动
      6. 8 - CPU1引导 ROM 已开始运行
    3. 请查看 RESC 寄存器-其中的位指示复位原因(TRM  表3-202)。 RESC 寄存器字段说明)。

    此致、

    Allison