This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:ADC 精度太低

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1454227/launchxl-f28p65x-adc-accuracy-is-too-low

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户使用 LAUNCHXL-F28P65X 来测试 ADC 精度。 他发现采样结果的波动超过10位。 输入信号是稳定的、他还试图把采样窗口增加到511、但没有改进。 您能提供一些建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angela、

    正在使用的信号源是什么? 能否提供有关测试设置和连接的更多信息?

    假设电流配置使用内部电压基准、一条建议是提供一个高性能/精度外部电压基准并重新测试。

    我还建议查看下面关于 ADC 输入电路评估的两个应用手册、以便更好地了解更改采样窗口所产生的影响。

    https://www.ti.com/lit/pdf/spract6

    https://www.ti.com/lit/pdf/spracy9

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fleenor:

    他尝试了内部和外部电压基准、但无法改变精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个有趣的结果、之前把什么用作外部电压基准? 这似乎根本不可能产生任何影响。

    您能否向我们提供有关测试设置和程序的其他信息?

    此致、

    Zackary Fleenor