This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TMS320F280049

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: XDS110ISO-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453290/tms320f280049-tms320f280049

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:XDS110ISO-EVM

工具与软件:

1) 1)我们 针对 MCU 使用了14引脚2.54mm 间距 JTAG TMS320F280049CPZ (已附加在图片下方) XDS110ISO-EVM 板的连接 J3连接器 16个引脚 JTAG。 如果我们清楚地了解 JTAG 与 XDS 的连接、那将会很有帮助。

2) TI MCU TMS320F280049CPZ ADC 引脚映射位于下表中。 需要确认引脚是否分配给了正确的 ADC 引脚?

MCU 引脚编号

引脚名称

网络名称

23.

A0_B15_C15_DACA_COUT

总相电流 PMSM 检测

10.

A3

U 相电流 PMSM 检测

35.

答5

V 相电流 PMSM 检测

38.

A9

W 相电流 PMSM 检测

19.

C0

反电动势 U 相 PMSM 电机检测

29.

C1.

反电动势 V 相 PMSM 电机检测

21.

C2

反电动势 W 相 PMSM 电机检测

41.

B0

12V 电压检测

40.

B1_A10_C10_PGA7_OF

温度传感器_2输入

7.

B2_C6_PGA3_OF

3V3电压检测

8.

B3_VDAC

5V 电压检测

39.

B4_C8_PGA4_OF

5V 电压检测

17.

参数

直流输入电压检测(36V/48V)

44.

C14

温度传感器_1输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    [报价 userid="635291" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453290/tms320f280049-tms320f280049 "]我们 针对 MCU 使用了14引脚2.54mm 间距 JTAG TMS320F280049CPZ (已附加在图片下方) XDS110ISO-EVM 板的连接 J3连接器 16个引脚 JTAG。 如果我们能够清楚地了解 JTAG 与 XDS 的连接、那将会很有帮助。[/QUOT]

    是否有与此相关的具体问题?  

    Unknown 说:
    TI MCU TMS320F280049CPZ ADC 引脚映射位于下表中。 需要确认引脚是否分配给了正确的 ADC 引脚?[/QUOT]

    您是否想问、您的表格是否与原理图匹配?

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    1) 1)对于 JTAG、我们要确保 原理图中的14引脚连接正确或不正确、  是否需要更改原理图?

    为了进行编程和调试、可以连接它  XDS110ISO-EVM J3 16引脚连接器。  TI 推荐的任何连接适配器。   

    2) 2)我们将 ADC 表映射到 MCU ADC 引脚是否已纠正、因为某些 ADC 信号我们不想 ADC 多路复用器引脚(表中以粗体突出显示)。 这些 ADC 信号是独立于输入的 ADC 通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="635291" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453290/tms320f280049-tms320f280049/5576806 #5576806"]

    对于 JTAG、我们要确保 原理图中的14引脚连接正确或不正确、  是否需要更改原理图?

    为了进行编程和调试、可以连接它  XDS110ISO-EVM J3 16引脚连接器。  TI 推荐的任何连接适配器。   

    [报价]

    包装盒中应该有一个用于14引脚接头的转换器、您没有收到它吗?  

    [报价 userid="635291" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453290/tms320f280049-tms320f280049/5576806 #5576806"]我们将 ADC 表映射至 MCU ADC 引脚是否已纠正、因为某些 ADC 信号导致我们不想使用 ADC 多路复用器引脚(表中以粗体突出显示)。 这些 ADC 信号是独立于输入的 ADC 通道。[/QUOT]

    我仍然不确定我是否理解你的问题。 是否要对电流相位使用独立的 ADC?  

    此致、

    Ben Collier