Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE, SYSCONFIG
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、C2000WARE、 SysConfig
工具与软件:
大家好!
我安装了 Code Composer Studio 12.8.1和 TI 系统配置工具1.21。
我创建了一个新项目并从 controlSUITE 中向其中添加了必要的文件(include、...)。 我还安装了 C2000Ware、C2000_SDY_SDY Ware_Digital 5_03_00_00和 C2000_SDY_52_SDY_5_03_00_00 Ware_Motor。
在 "属性/常规/产品"中、我将所有这些添加到了项目中。
我构建项目。 没有错误。
然后、我通过 Project/New/File 向该工程添加了一个.syscfg 文件、并再次运行该工程。 这里有两个误差、如下所示。
gmake:***[build-855793791]错误1.
gmake:由于错误、未重制目标"all"。
我在 TI 系统配置工具中根据我的电路板删除了.syscfg 文件并创建了一个.syscfg 文件。 然后、我将这个文件添加到工程中并运行它。 也可以看到类似的误差。
我的板是"LaunchPad F28379D"。 当我在 TI 系统配置工具中选择此电路板时、会出现以下错误:
SysConfig 已更新为使用标准 TI 器件型号。 电路板 LaunchPad F28379D 是使用非标准器件名称定义的。 请在下面选择它应使用的特定器件或更新为更新的 SDK:
应该提到的是、我 以 管理员身份运行 CCS 和 TI 系统配置工具。 我还 安装了最新版本的 TI 系统配置工具 1.22、但在 "Properties"/"General/Products"中、最新版本为1.21。 我无法解决此问题。
如果您能为我提供解决方案、我将不胜感激。
谢谢!
礼萨