This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:FMEDA 计算

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800156-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1452296/tms320f2800156-q1-fmeda-calculation

器件型号:TMS320F2800156-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家:

      我正在为基于 SN29500的项目基础实施 FMEDA。 您能否告诉我哪种类型适用于 f2800156-Q1? n`t 的中国 FAE 现在无法提供、没有反馈。 我现在很紧迫。

      如果是机密信息、请重放我、我可以展示我公司的电子邮件

      我在  https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp 中搜索它 但n`t 不能回答我的问题 . 我们公司使用 SN29500数据库。

      非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F2800156-Q1

    工具与软件:

    您好、TI 专家:

          我正在为基于 SN29500的项目基础实施 FMEDA。 您能否告诉我哪种类型适用于 f2800156-Q1? n`t 的中国 FAE 现在无法提供、没有反馈。 我现在很紧迫。

          如果是机密信息、请通过电子邮件(di.zhang@preh.cn)发送给我。

          非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:

    您可以参阅此处的网站以了解特定器件的时基故障信息: https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

         我在  https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp 中搜索它但n`t 不能回答我的问题 . 我们公司使用 SN29500数据库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:

    我们没有用于 SN29500标准的信息。 我们的 FMEDA 也根据 IEC 62380计算了时基故障

    谢谢