This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:同时打开/关闭 PWM 输出

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1452160/tms320f28p650sk-turn-on-off-the-pwm-outputs-at-the-same-time

器件型号:TMS320F28P650SK

工具与软件:

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

它们尝试关闭 PWM 输出、然后在两种情况下恢复至同时导通、与配置必须没有时间差异。

此外、打开/关闭 PWM 可能会应用" PWM 周期中的值 '和' 当前 PWM 周期 '。

#1。 使用 ePWMxA 和 ePWMxB 设置了相同的 PWM  

#2。 不同的 PWM 集、ePWMxA (x=1)和 ePWMyA (y=2)

是否有建议的配置 将 PWM 输出关闭然后在没有 时间差的情况下恢复? 在两种情况下、在"下一个 PWM 周期"和"当前 PWM 周期"中有何不同之处?

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnny:

    使用通过 epwmxbar 路由的同一信号的跳闸区域子模块可以跳闸同一组或不同组的 PWM 输出。

    如果 PWM 的频率也与使用逐周期跳闸的下一个周期相同、则可以将恢复设置为相同

    谢谢