This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:MCAN CAN_H 和 CAN_L 信号

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1452921/launchxl-f280039c-mcan-can_h-and-can_l-signal

器件型号:LAUNCHXL-F280039C

工具与软件:

你好!  

我有一个 CAN 仿真器(Vehicle Spy)连接到 LAUNCHXL-F280039C 的 CAN 控制器、当我使用 Saleae 查看这些信号时、这些信号看起来不好。 从图像中可以看出、CAN_H 和 CAN_L 线的形状不是很好。 消息确实可以发送和接收、没有错误、但模拟信号看起来是这样的。 有人在使用 MCAN 时是否遇到过这种情况? 我将使用示例 mcan_ex5_mask_filter_receive 接收消息、并使用 mcan_EX7_classical_transmit 传输消息。 可能是损坏的 CAN 收发器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    当您说消息发送和接收无错误时、这是否意味着车辆 Spy 能够发送 CAN 帧、而 LAUNCHXL-F280039C 能够接收该 CAN 帧、而如果 LAUNCHXL-F280039C  正在发送 CAN 帧、车辆 Spy 能够接收该 CAN 帧、则情况恰恰相反?  如果是这种情况、那么收发器应该没有问题。  来自 CAN 总线的 CAN_L 和 CAN_H 信号是差分信号、因此您可能必须在 Salae 中做波形数学。  可能更好地选择 LaunchPad 收发器侧的 CANTX 或 CANRX、因为它们将反映 F280039C 器件看到的实际数字信号。  这些信号应在 TP7和 TP8中可用。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:  

    感谢您的响应。 是的、当从车辆 Spy 发送消息时 、 LAUNCHXL-F280039C 能够接收该消息、并且也会以相反的方式工作、LAUNCHXL-F280039C 将发送 CAN 帧、车辆 Spy 可以接收该消息。 我想了解 CANH 和 CANL 波形的形状、但更改一些跳线后、模拟消息看起来更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    电源小知识。  CAN 总线引脚的连接看起来很糟糕。  我会将此帖子标记为关闭、但如果您有其他疑问、请创建新帖子。

    此致、

    Joseph