This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:TMS320F28388S

Guru**** 2811605 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453769/tms320f28388s-tms320f28388s

器件型号:TMS320F28388S
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

我们正在开发使用 TMS320F28388S 的控制器、该控制器将管理发电机操作、监控传感器数据、与云服务进行通信并通过触摸屏界面提供实时用户交互。 控制器将是模块化事件驱动型架构的一部分、集成了外设驱动程序、事件总线、传感器监控和基于云的控制。 我们正在为上述应用寻找获得许可的 RTOS 支持。 您能否提供有关可用解决方案的指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为 C2000Ware SDK 的一部分、TI 直接支持 C2000器件的 FreeRTOS 端口和支持。 这是开源且免费使用。

    就许可的 RTOS 而言、SafeRTOS 支持由 Wittenstein 提供的 C2000器件。 您可以 在此处查看他们的页面 、了解更多详细信息。

    谢谢!

    Arnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能建议更多的类似于 SAFERTOS 的选项吗?  
    我们希望获得许可、而不是开源产品。