主题中讨论的其他器件:TMS320F280049
工具与软件:
我想按如下方式使用 TMS320F280049 MCU 查询 PFC CLA 中的中断优先级。 请查看它。
-。 查询内容:
1.查询在 CLA 中设置中断优先级
2. SDFM 检测中断优先级、如何在没有 PWM 控制中断干扰的情况下执行
ttplpfc_clatask.cla
__attribute__(((interrupt)) void Cla1Task1 (void) // cla_trigger_SDFM1DRINT1、频率1.2MHz、 执行时间417ns
__attribute__(((interrupt) ) void Cla1Task2 (void) // cla_trigger_EPWM3INT、频率100kHz、 执行时间833ns

谢谢。此致、
张