This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:hex2000的输入地址选项

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453239/tms320f28377d-entry-address-option-of-hex2000

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

您好!

如果我使用命令 hex2000 C28346.out -i -o C28346.hex -boot -spi8 -e 0x100000来生成十六进制文件。

这是否意味着、 当我将此十六进制文件保存在闪存的地址100000时、CPU 将自动从闪存的地址100000中读取十六进制文件、并将它保存在 RAM 中、然后启动?

感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我留出另一天的时间、让我做出正确的回答。 谢谢!

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    地址0x80000始终是默认的闪存入口点。 因此、如果您使用引导加载程序、它需要位于闪存入口点、并且引导加载程序需要分支到应用。  

    此致、

    Allison