This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:CPU1和 CPU1的 Z1 BOOTCTRL 寄存器和 Z2 BOOTCTRL 寄存器

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453232/tms320f28377d-z1-bootctrl-register-and-z2-bootctrl-register-for-cpu1-and-2

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

您好!  

CPU1和2是否有单独的 Z1 BOOTCTRL 寄存器和 Z2 BOOTCTRL 寄存器?
我的意思是、是否有4个 BOOTCTRL 寄存器、CPU1的 Z1 BOOTCTRL 寄存器、CPU1的 Z2 BOOTCTRL 寄存器、CPU2的 Z1 BOOTCTRL 寄存器、CPU2的 Z2 BOOTCTRL 寄存器?

感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我留出另一天的时间、让我做出正确的回答。 谢谢!

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心!  

    我相信我们的 TRM 可以为您提供以下答案:

    此部分下方也提供了更详细的说明。

    此致、

    Allison