This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:接收帧时从 FSI RX 触发 CLB

Guru**** 2761515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1444667/tms320f280049c-trigger-clb-from-fsi-rx-when-receiving-a-frame

器件型号:TMS320F280049C

工具与软件:

尊敬的支持团队:

"图28-2. FSI 接收器(FSIRX) CPU 与 CLB 的接口"在 F280049C 规范(SPRUI33H)的 FSI 章节中、有一个从 FSI RX 模块到 CLB 的连接。 指定了四种类型:FSIRXyDF、 FSIRXyEF、FSIRXyPF 和 FSIRXyTAG。 我们对 FSIRXyPF 在接收到 FSI Ping 帧时触发 CLB 尤为关注。

很遗憾、在后面的"28.3.3 FSI 接收器模块"一章中、没有此功能的提示。 "图28-5中、FSI RX 与 CLB 的连接完全缺失。 FSI 接收器方框图"以及相关说明。 此外、我在 CLB 或 SCI 一章中找不到任何更多信息。

接收某些 FSI 帧类型时、是否可以直接触发 CLB?

非常感谢、此致、
Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    对延迟响应深表歉意。

    接收特定 FSI 帧类型时、是否可以直接触发?

    是的、可以实现。

    谢谢!

    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susmitha:

    非常感谢您的回复、很高兴听到这是可能的。

    您能否给我一些提示、以便在哪里可以找到相关文档、说明如何在接收某些 FSI 帧类型时触发 CLB? 如我的第一个问题中所述、我在规格(SPRUI33H)中找不到信息。

    谢谢。此致、
    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olivier:

    如果 CLB 专家能够提供有关文档的任何指导、我就会找他。

    谢谢!
    Susmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    在此器件上、FSI 模块和 CLB 输入之间实际上没有连接、因此 FSI 无法直接触发基于 CLB 的事件。 在其他器件上、FSI 与 CLB 之间存在连接。 您可以在 CLB 一章的本地和全局输入表或 XBAR 一章的 CLB XBAR 表中看到所有连接。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的澄清!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    我将关闭该主题、如果您有任何其他问题、可以随时创建另一个主题

    谢谢!

    Susmitha