This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:为 TMS320F280037C 提供调试器支持

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280037C, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1454991/tms320f280037c-debugger-support-for-tms320f280037c

器件型号:TMS320F280037C
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U

工具与软件:

各位专家、您好!

我有关于适合 TMS320F2800037C 器件的调试探针(仿真器)的问题。
我在产品页面上看到 TMDSEMU110-U XDS110 JTAG 调试探针是 XDS-100调试器的最新版本、也是最便宜的解决方案、但我想了解此器件( TMS320F280037C)是否仍然与旧版本(例如 TMS320-XDS100-V3和 XDS-100-V2的任何其他版本)兼容?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="521236" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1454991/tms320f280037c-debugger-support-for-tms320f280037c "]我想明白此器件( TMS320F280037C)是否仍然能够与旧版本(例如 TMS320-XDS100-V3和 XDS-100-V2的任何其他版本)兼容?

    是的、F28003X MCU 仍然可以与 XDS100配合使用。 XDS110速度更快并且支持2引脚 cJTAG、因此推荐使用。

    此致、

    Ben Collier