This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。

Guru**** 2620965 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1454589/tms320f28388d-icepick_c_0-error-connecting-to-the-target-error--2131-0x0-unable-to-access-device-register

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: TMDSHSECDOCK

工具与软件:

您好!

我们一直将 TMS320F28388D 微控制器与 TMDSHSECDOCK controlCARD 集线站配合使用。 该设置在过去四个月中运行正常。 但是、我们最近遇到了一个问题、在代码运行时、显示的错误消息  错误-2131@0x0  突然出现、如第一个咬接模块中所示。

我们执行了 测试连接 使用默认目标配置设置(1 MHz)、但使用 JTAG 完整性扫描测试失败  如第二个咬接模块中所示。 随后、我们以降低的幅度再次尝试连接 TCLK 频率(1kHz) 、从而得出了一个 "远离控制器的电缆断开" 如第三个咬接模块中所示。

请查看它们、并告知我是否需要任何其他信息。

此致、

P.N.V. Sai Pavan Kumar