This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:基于 TMS320F28379D 的12脉冲 SCR 控制的整流器桥

Guru**** 2559640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453063/tms320f28379d-tms320f28379d-based-12-pulse-scr-controlled-rectifier-bridge

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

我们一直在将 TI 的28379D 控制器用于 UPS 应用、它面临12脉冲 SCR 控制型整流器桥的问题、在稳态条件下 R 相正桥臂和 B 相负桥臂中会出现电流尖峰、

直流母线电压也会瞬间增加。

 

我们使用了 TI 的 PLL 代码来进行 ZCD 检测。 如果我们能得到12脉冲相位控制整流器的示例代码、那将会很有帮助。

 

用于 SCR 触发脉冲的 GPIO

对于无相移的 Δ 桥

右相正上桥臂--> GPIO4
R 相 下 负桥臂-->  GPIO5

Y 相正上桥臂--> GPIO6
Y 相 下 负桥臂-->  GPIO7

B 相正上桥臂--> GPIO8
B 相 下 负桥臂--> GPIO9

相移的星桥配置

右相正上桥臂--> GPIO36
R 相 下 负桥臂-->  GPIO37

Y 相上正极支路--> GPIO38
Y 相 下 负桥臂-->  GPIO39

B 相正上桥臂--> GPIO40
B 相 下 负桥臂--> GPIO41

  12脉冲 SCR 控制的整流器控制回路执行频率为158微秒 、其顺序为  

  1. ADC 采样
  2. PLL
  3. α 计算
  4. SCR 触发逻辑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin,

    没有清楚地了解您一直面临的问题。 我们之前还没有为12脉冲 SCR 开发参考解决方案。 您能告诉我们您需要生成哪种 PWM 波形吗、我们可以指导您如何进行此操作。 您是否已检查所有 SCR 的触发脉冲是否符合预期。

    此致、PAWAN