This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:差分模式 ADC 使用 CMPSS 模拟比较器的功能是否与 F29H859TU-Q1的单端模式相同?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: F29H859TU-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1454577/f29h859tu-q1-does-the-differential-mode-adc-use-the-cmpss-analog-comparators-function-same-as-the-single-ended-mode-for-f29h859tu-q1

器件型号:F29H859TU-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师

F29H859TU-Q1 C29 MCU、ADC 支持两种信号模式:单端和差分。 差分模式 ADC 使用 CMPSS 模拟比较器的功能是否与单端模式相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gao、

    无论 ADC 工作模式配置如何、任何给定模拟引脚上的比较器都将以相同的方式运行。 CMPSS 连接采用硬接线、独立于在同一模拟输入引脚上配置的其他模拟外设运行。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、对于 差模 ADC、无法将采样的差分电压配置为使用 CMPSS、对吧?