This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:有关无可用资源的 modelcomposer 培训问题。 您的请求已置于队列中。

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1454650/tms320f2800157-modelcomposer-training-issue-about-no-resources-available-you-request-has-been-placed-in-a-queue

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

尊敬的专家:

我在这里询问我的客户。

客户上传了许多如下所示的数据、但无法由我们的网站 modelcomposer 进行培训、您能给我们建议/目录吗? 我们尝试不同的学习参数,这个问题仍然在这里发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送编修。    您能确认客户使用的是 dev.ti.com/modelcomposer 吗  

    关于客户在对话框中看到的消息。   如果对培训/汇编的需求高于可用的培训资源、这些请求将被放入队列、并在资源可用时立即得到处理。   

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们进行了调查、发现出现了一个问题、使得培训资源在周末不可用。   此问题已解决、并且您排队的任何培训工作都已得到处理。  

    感谢您的耐心。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    该问题已解决。 谢谢。