This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:CCS 无法在华为 PC 计算机上运行?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1454896/launchxl-f280039c-ccs-can-not-work-on-huawei-pc-computer

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的专家:

我在这里询问我的客户。

CCS8.0 CCS10.0 CCS12.0 不能在华为 PC 计算机上工作? 您能给我们建议或方向吗?

当他们在 PC 上打开华为电脑的 CCS 时,失败如下:

在打开 UniFlash 工具时、该工具无法检测到此处的任何器件。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    上周、他们可以正常打开 CCS、但本周他们无法立即基于我们的器件进行打开和开发。 请加快此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题是我们自己解决的。