This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035链接闪存问题

Guru**** 2928090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1454578/tms320f28035-tms320f28035-linking-flash-problems

器件型号:TMS320F28035

工具与软件:

嗯。

在我的项目中、我添加了:

F28035.cmd

DSP2803x_Headers_nonBIOS.cmd

所有这些在尝试并重试后、不会出现错误。

当我添加一个引用闪存的例程(从示例中几乎完全复制)、然后添加:

Flash2803x_API_Config.h

Flash2803x_API_Library.h

2803x_FlashAPI_BootROMSymbols.lib

然后添加:

Example_Flash2803x_API.h  (我不知道原因)

我有这个错误:

是否有进行正确链接的逻辑方法?

Enzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已添加 Example_Flash 8035_ROM_API.cmd 并 删除 F28035.cmd。

    然后、我  根据 F28035.cmd 在 Example_Flash 8035_ROM_API.cmd、FLASHA/B/C origin and length (F28035_ROM_API.cmd 源代码和长度)中进行了更改、并且可以正常工作。

    未出现错误。