This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:ADC 外部基准为3.0V

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: REF6230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1455232/tms320f28p550sj-adc-external-reference-as-3-0v

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题中讨论的其他器件:REF6230

工具与软件:

尊敬的 Champs:

我是为我们的客户提出这个问题。

1.如果用户通过外部 ADC 基准使用3.0V、那么用户应该使用哪个寄存器/driverlib API?

。 TRM 的参考摘要中存在这样的描述会让我们困惑。  

这是否意味着用户不能使用 VREFHI = 3.0V、因为似乎只有 VREFHI < 2.97V 且 VREFHI = 1.65V?

我们认为用户应设置 ANAEFA1P65SEL = 0和 REFPMUXSELE = 1。 对吗?  

在 F28P65x Launchpad 上、我们将具有集成缓冲器的 REF6230用于12位 ADC。  

https://www.ti.com/lit/gpn/ref6230

我们认为 REF6230也是 F28P550x 的理想候选器件。

对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     韦恩、您好!

    是的、您答对了。  

    [quote userid="4952" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1455232/tms320f28p550sj-adc-external-reference-as-3-0v 设置 ANAREFA1P65SEL = 0和 REFPMUXSELE = 1

    上述设置可用于使用 VREFHI >2.97V (本例中为3V)的外部基准。

    要使用的 Driverlib 函数  ADC_setVREF (ADCx_BASE、ADC_reference_external、ADC_reference_2_5V)、与上述寄存器位配置所述的设置相同。  

    2.是的、我们可以将 REF6230与器件以及上述配置一起使用。  

    谢谢!

    Nilesh