This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:调试 F2800132时出现奇怪的行为

Guru**** 2984730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453359/tms320f2800132-strange-behavior-when-debug-f2800132

器件型号:TMS320F2800132

工具与软件:

大家好、团队成员:

我在 F2800137上测试了该程序、它运行良好。 但当代码在 F2800132上运行时(由于小闪存、需要打开优化)、 非常奇怪:

PWM_value 应等于50、但等于3。 我不能为什么 会导致这种情况,开放优化会导致错误?

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    您是否能够尝试将这些运算拆分成不同的代码行、这样您就可以逐步进行并看看哪个操作出错了? 此外、为了验证、当您单步执行它时、PWM_value 保持在3、对吧?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :

    我想我找到了这个问题的根源。 它应该使用 (100000000 .0 /capCountArr[3]+0.5)而不是  ((100000000/CapCountArr[3])+0.5) 。  

    此致、

    Zane