This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340B-Q1:EN 和 FB 电阻选择

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1451930/tps54340b-q1-the-en-and-fb-resistance-selection

器件型号:TPS54340B-Q1

工具与软件:

嗨、E2E、Ω

以降低整个产品的电流。

我们修改了 EN 和 FB 的上拉电阻和下拉电阻。

R8=324K;R9=NC;R12=62K;
R10= 560K;R13=220K

此参数是否合理? 是否有任何隐藏的危险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tommy

    增加 EN 引脚分压器的电阻不会产生任何问题。 然而、增大 FB 分压器阻抗会使电路更容易受到噪声的影响、并可能导致抗噪性相关问题。

    谢谢你

     

    此致

    Onkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tommy

    如果您还有其他问题、请告诉我。 如果您觉得问题已得到解答、请关闭主题帖。

    谢谢你

    此致

    Onkar