This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:向 RAM 添加闪存 API

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1452389/tms320f28379d-adding-flash-api-to-ram

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

大家好、

我们正在开发 F28379D Launch Pad、我们需要 通过 RAM 运行闪存 API、您能给我们提供帮助吗?


我们尝试了以下方法:  

main.c

外部 uint16_t Flash_API_LoadStart;
外部 uint16_t Flash_API_LoadEnd;
外部 uint16_t Flash_API_RunStart;
外部 uint16_t Flash_API_LoadSize;

空 CopyFlashAPIToRAM (空)

uint16_t * loadAddr =(uint16_t *)&Flash_API_LoadStart;
uint16_t * runAddr =(uint16_t *)&Flash_API_RunStart;
uint16_t loadSize =(uint32_t)&Flash_API_LoadEnd -(uint32_t)&Flash_API_LoadStart;

memcpy (runAddr、loadAddr、loadSize);
}
void load (char * load、char * start、uint16_t size)
{执行

*开始=*加载;
Start++;
Load++;
} while (--size);
}

Load ((char *)&Flash_API_LoadStart、
(char *)&Flash_API_RunStart、
(uint16_t)&Flash_API_LoadSize);



.cmd 文件:

FlashAPI 代码: load = FLASHD,
              RUN = RAMGS14、
              Load_Start (Flash_API_LoadStart)时使用
              Load_End (Flash_API_LoadEnd)
              Load_Size (Flash_API_LoadSize)、
              RUN_START (Flash_API_RunStart)、
              RUN_END (45ml Api_Run convd)、
              RUN_SIZE (45Mb Api_Run)、
              PAGE = 0、ALIGN (8)

请建议更正或采取相应的步骤。


谢谢。此致
Madan Mohan N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madan:

     您可以参考 C2000ware 中的示例代码 以了解更多详细信息。  如果您 遇到一些问题、请告诉我?

    此致、

    Rajeshwary