This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:Fapi 库文件

Guru**** 1969805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1448099/tms320f28374s-fapi-library-file

器件型号:TMS320F28374S

工具与软件:

目前、我们在28374的调试过程中报告了以下导致代码无法正常运行的故障。 似乎找不到 Fapi 库文件。 请帮助了解此故障将在什么情况下发生? 或者在使用 Fapi 库时、我是否需要添加不同的路径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在下周初审查。

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、此问题有任何进展吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够正确构建代码? 我还看到您正在从闪存范围执行代码。 闪存 API 作为库共享、因此您将看不到*。c 文件。

    此致、

    Rajeshwary

x 出现错误。请重试或与管理员联系。