This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:闪存编程在重新启动电路板后无法保留编程

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28P65X, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1450954/tms320f28p659dk-q1-flash-programming-not-keeping-program-after-restarting-the-board

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28P65XUNIFLASH

工具与软件:

您好!

我使用的是 TMDSCNCD28P65X、而我使用的是2个内核。 当我对闪存运行调试时、一切都正常。 但是、当我重置电路板时、程序不会保留。 我决定使用 uniflash 加载程序、但在验证 CPU1的映像时、系统会显示此错误。 " [ 2024年12月12日、11:43:10 AM] [错误] C28xx_CPU1:文件加载程序:验证失败:地址0x00B4BC@程序不匹配请验证目标存储器和存储器映射。:  

如果我决定跳过验证并加载映像、它会向我发出此警告、但它确实能够完美地运行该程序。 但是、当我重新启动板时它没有保留。

我用 usb_ex1_dev_serial 示例测试了该电路板、它运行得很好。 硬件不是问题。  

我更改了以下设置以便能够使用 CPU1和 CPU2:  

这是 CPU1和 CPU2的链接器文件:

e2e.ti.com/.../2251.28p65x_5F00_generic_5F00_flash_5F00_lnk_5F00_cpu1.txte2e.ti.com/.../0513.28p65x_5F00_generic_5F00_flash_5F00_lnk_5F00_cpu2.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够在编程后看到存储器中的内容? 另外、请分享验证错误 详细信息?

    此致、

    Rajeshwary