This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:针对 EV 电池组 BMS 中 MCU 的建议

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453024/tms320f280039c-recommendations-for-mcu-in-ev-battery-pack-bms

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具与软件:

您好!  

我目前正在寻找用于~600V 架构电池包(包含约560块圆柱形电池)的电池管理系统(BMS)。 我使用多个 TI BQ79616来 监控 电池属性、然后使用 TI BQ79600作为微控制器的通信接口。 有没有任何 C2000 TI Launchpad 适合我的用例? 我想将其用作电池包监测器、方法是管理状态估计、故障以及向 其他系统的数据传输。  

是否还有任何文档或培训材料可以帮助我开发整个系统?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我留出另一天的时间、让我做出正确的回答。 谢谢!

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心!

    您之所以将 C2000用于此应用是否有具体原因? 有哪些要求(例如闪存大小、RAM 等)? 这将有助于缩小器件建议方面的可能性。 如果您尚未查看此视图、此表还包含滤波器、可帮助您测量可能的 C2000器件: https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/c2000-real-time-control-mcus/products.html 

    我还想补充一点、如果您想了解一下、可能对 AM26x 器件系列感兴趣(产品页面链接如下)。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、  

    我们特别选择 C2000、因为它与 Simulink/MATLAB 集成。 以前、我们会使用 Hercules TMS570LS12x LaunchPad、但我们想查看 C2000芯片组是否会使我们的编程更简单。 我们希望提高 RAM 和闪存大小。 我来看看您提供的表格、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。  

    明白了、听起来不错! 如果您有关于器件的其他问题、或者是否有符合您要求的问题、请告诉我。

    此致、

    Allison