This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:外部精密电阻器问题(ExtR)

Guru**** 2771035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1447321/tms320f2800137-external-precision-resistor-issue-extr

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

尊敬的专家:

我发现2800137 MCU 中存在 CAN 波特率不稳定问题、 ExtR 解决方案可以获得稳定的 CAN 时钟。 我已经做了一些测试通过加热或冷却 MCU 到不同的温度. 异常 MCU 中的 SYSCLK 从121.7 到121.4 MHz 取决于高温或低温、但此采用 ExtR 的 MCU 解决方案将获得更高的 SYSCLK 精度(从120.0到120.3MHz)。

尽管 ExtR 解决方案可以帮助我们获得更高的 SYSCLK 精度、但我发现  频谱分析仪下的射频信号不同、请参阅下图。 ExtR 解决方案的主要频率范围将更广

恐怕这 会导致一些 EMI 或 EMS 问题。  为什么 ExtR 解决方案会改变 主要频率? 是否存在任何其他潜在风险?

 

下图是无 ExtR 解决方案时的系统时钟。 来自 MCU 内部 OSC2的系统时钟。

下图是 采用 ExtR 解决方案的系统时钟。  来自 MCU 外部 OSC2的系统时钟。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    很抱歉我的回复延迟、因为这是在我不在办公室时自动分配到我的收件箱中的。  总之、我有一个关于频谱图的问题。  对于非 ExtR SYSCLK 频谱数据(顶部图)、器件时钟源是什么?  是内部振荡器还是外部时钟?  顶部频谱具有非常窄的带宽、但平均频率在1MHz 附近关闭。  只是想了解为什么与 ExtR 相比、它的带宽很窄、

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph

    第一张图的源时钟为 INTOSC2。  

    PLL 设置为:

    >#define DEVICE_setCLOCK_CFG (SYSCTL_OSCSRC_OSC2 | SYSCTL_IMULT (48)|\
    >SYSCTL_REFDIV(1)| SYSCTL_ODIV(4)|\
    >SYSCTL_SYSDIV(1)| SYSCTL_PLL_ENABLE |\
    >SYSCTL_DCC_BASE_0)

    第二张图 PLL 设置为:  

    >#define DEVICE_setclock_CFG_EXTR (SYSCTL_OSCSRC_EXTROSC2 | SYSCTL_IMULT (48)|\
    >SYSCTL_REFDIV(1)| SYSCTL_ODIV(4)|\
    >SYSCTL_SYSDIV(1)| SYSCTL_PLL_ENABLE |\
    >SYSCTL_DCC_BASE_0)

     是否应该修改时钟配置?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    ExtR 时钟配置正确。  由于抖动、较宽的频谱展宽是外部电阻器实现中的一个已知问题。  如果添加一个与100k 精密电阻器并联的10nF 外部电容器、则可能会有所改善。  如果这仍然不能满足您整体系统性能或 CAN 通信的时钟要求、我们强烈建议改用外部晶体作为时钟源。  外部晶体可解决时钟精度和抖动问题。

    此致、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph

    我们已 在100k 精密电阻器附近尝试了10nF 外部电容器并联、但频率带宽仍等于图2。

    我们将考虑外部晶体解决方案。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    谢谢、外部晶体应该能够提供带宽非常窄的精密时钟。

    此致、

    Joseph