This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:我们是否可以使用 F28P650S 单个 CPU + CLA 来运行 EtherCAT +控制环路@16K

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1455183/tms320f28p650sh-can-we-use-f28p650s-single-cpu-cla-to-run-ethercat-control-loop-16k

器件型号:TMS320F28P650SH

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户想使用 F28P650SH 来代替 F28388SZWTSR、但担心 F28P650SH 可以满足性能要求、那么您能给我一些建议吗?

EE 是伺服的,在 CPU 上运行 EtherCAT 也有控制环路(电流,速度,位置), PWM 载波频率为16K

我建议客户使用 F28P65DH、但双核版本比单核版本价格更高。

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    这里的挑战在于必须在 C28x CPU 上运行的 EtherCAT。  CPU1可调节电流、速度、位置检测和 PWM 控制环路。  由于 CM4内核独立运行 EtherCAT、因此此类型的应用非常适合 F28388。

    我们要学习两门课程、了解客户是否可以使用引脚数更少的2核心器件、或者联系营销团队了解他们是否可以提供帮助。

    此致、

    Joseph