This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:对于 CPU1和 CPU2、GSRAM 中的内存分配是不同的

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1455307/tms320f28p650dk-memory-allocation-in-gsram-is-different-for-cpu1-and-cpu2

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:TMS320F28375D

工具与软件:

大家好、

我们现在面临的问题是 GSRAM 的内存分配。 我们为 CPU1使用 GS0、GS1和 GS4 RAM、为 CPU2使用 GS2和 GS3。 我们为 CPU1使用28p65x_CLA_LS8_9_flash_lnk_cpu1.cmd、为 CPU2使用28p65x_flash_lnk_shared_cpu2.cmd 作为链接器文件。 我们已经在 CPU2侧定义了一个结构。 我们在头文件中编写了用于结构的 pragma、并在两个 CPU 中包括了这个头文件。 但是、当我们为两个 CPU 编译程序后、CPU1会为该结构分配内存。 但是、如果我们在 CPU1中使用了此结构中的任何单个变量、那么编译器会在 GSRAM 中为 CPU1分配内存。 我们的方案的每一个结构都面临这一问题。 我们必须在两个 CPU 中的每个结构中至少使用一个变量。 我们需要知道原因、因为这不是有效的解决方案、并且在 TMS320F28375D 中也没有发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们 在 F28P65x 器件的 SDK 中有一个 RAM 管理双核示例、您能介绍一下我们使用 pragma define 定义的阵列吗?

    您是否对链接器 cmd 文件进行了任何更改? 您是否能够在 F2837xd 器件中运行示例而不会出现任何问题?

    是否可以分享该示例以进一步分析该问题。

    谢谢

    Aswin