This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:EtherCAT 代码示例

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1456082/tms320f28p659dk-q1-ethercat-code-example

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

社区、我正在使用 LAUNCHXL-F28P65X   设计作为硬件参考、使用 F28P659DK8PTPQ1微控制器设计定制电路板。 我找不到 EtherCAT 外设的代码示例。 该硬件是否已经过验证?
提前感谢您、
Luciano。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请安装最新版本的 C2000WARE 并转至 [C2000WARE]\libraries\communications\ethercat\f28p65x\docs

    用户指南将说明如何运行示例。

    此致、

    Ben Collier