This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:XDS110探针加载错误:地址0xd6a88 FMSTAT 0x101 unknow 错误

Guru**** 2482165 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1455162/tms320f28p650dk-xds110-probe-loading-error-address-0xd6a88-fmstat-0x101-unknow-error

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

XDS110 USB、c-JTAG 4线。  示例是正常的。 那么、问题在哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否提供有关这种情况如何发生的更多详细信息? 器件是否通过 测试连接

    此致!
    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,它通过了连接测试,我们终于发现,因为我们可以擦除 Flash_Bank_ 0, Flash_Bank_ 1,但 不能擦除 Flash_Bank_ 2。 但我们 可以 使用 Flash_API 擦除 Flash_Bank_ 2。 擦除 BANK_2 (uniflash 或直接调试擦除)时、XDS110似乎无法正常工作、其结果为0xC0000- 0xD0000并非所有 FFFF。 但0x80000 - 0xBFFFF 是 FFFF。 它是如此的怪异。

    此致!

    shien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shien:

    在 CCS 中连接到器件后、能否转到 Tools > On-Chip Flash 并验证闪存组2的擦除设置?  

    此致!

    Matt