This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:高电平电源

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1454602/tms320f28p650dk-power-high

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

测试板:28P650DK9最小系统、包括 DSP、晶体振荡器、RC 复位电路、去耦电容 REF3030、请参考焊接28P650DK9最小系统了解具体原理图 PDF;
测试条件:电路板的3.3V 电源直接由 RIGOL 的 DP32可调电源供电、1.2V 由28P650的内部 LOD 提供;
测试1:焊接全新的 DSP 后、没有内部程序。 外部电源显示 DSP 的3.3V 电流为0.16A、功耗为0.528W、如图1所示。 DSP 的外壳温度大约为42摄氏度(环境温度为23摄氏度)
测试2:DSP 使用 JTAG 仿真器来加载例程。。。 TI \ C2000 \ C2000Ware5_03_00.00 \ Device_Support \ 8p65x \ examples \ CPU1\ LED 正在运行、外部电源显示 DSP 3.3V 电流为0.23A、功耗为0.759W、如图2所示、DSP 外壳温度约为42度(环境温度为23度)
测试3:DSP 使用 JTAG 仿真器加载例程... TI \ C2000 \ C2000Ware5_03_00.00 \ Device_Support \ 8p65x \ examples \ CPU1\ led。 在初始化期间添加一个函数以关闭所有外设时钟。 外部电源显示 DSP 3.3V 电流为0.13A、功耗为0.429W、如图3所示。 DSP 的外壳温度大约为42摄氏度(环境温度23摄氏度)
问题:对于没有任何程序的 DSP 而言、0.528W 的功耗是否太高? 该功耗远远超过28388D 的功耗、、您可以使用 EVM?来帮助测试功耗

e2e.ti.com/.../28P650DK9--sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢您的耐心。  

    "6.5.1系统电流消耗 VREG 启用"一节给出了不同条件下的电流消耗。 如您所见、重负载应用的最小电流值为0.16A

    每个外设都有一个单独的时钟使能位(PCLKCRx)。 通过关闭给定应用中未使用的任何外设的时钟、可以降低电流消耗。 "每个禁用外设的典型电流降低"部分给出了禁用每个外设的电流降低。

    我将测试 EVM 并告知您我这边的电流消耗是多少。

    此致、

    哈迪